Title

Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Endress+Hauser completes takeover of Analytik Jena

Remaining minority shareholders receive cash compensation

Fecha de publicación: 01.04.2016

In the run up to the completed takeover, as majority shareholder Endress+Hauser owned all but 3.4 percent of the Analytik Jena shares. The demand for the remaining shares was delivered to Analytik Jena in September 2015. This set the final part of the takeover process in motion, during which an independent appraiser fixed the value of the company at 13.68 euros per share.

Endress+Hauser gained control of publicly-traded Analytik Jena AG in 2013, most recently holding 96.6 percent of the shares. The goal of the acquisition is to eventually be at the side of both companies’ customers from the lab to the process, giving support from product development to production. Analytik Jena employs nearly 1,000 staff worldwide in its core businesses analytical instrumentation and life sciences.

Download media release here

Descargas

    Endress_Hauser_Analytik-Jena_01_04_2016.zip

Press list

Reciba los próximos comunicados de prensa y noticias directamente en su bandeja de entrada. Asegúrese de estar al día y suscríbase al listado de prensa de Endress+Hauser.

Lista de prensa de Endress+Hauser

Endress+Hauser envía periódicamente comunicados de prensa sobre temas actuales e información de la compañía a los profesionales de los medios de comunicación.

Seleccione los temas que le interesan:  *
Seleccione las industrias que le interesan: *

Datos personales

Los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios. Recibirá un mensaje de correo electrónico con la confirmación de su suscripción. La información proporcionada es voluntaria y sus datos solo se usarán para personalizar los boletines informativos y no se transferirán a terceras partes. Por razones estadísticas, realizaremos un seguimiento anónimo de los enlaces.

Contacto