Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Optimice el control de la polimerización en lechada gracias a la información en tiempo real de la reacción

La espectroscopia Raman en línea ofrece información continua sobre el consumo de monómeros, el crecimiento del polímero y el comportamiento del hidrógeno en reactores de lechada, lo que permite decisiones más rápidas, mayor estabilidad de calidad y menos riesgo de producir material fuera de especificación de PE y PP.

Planta de polietileno de Polymers Oy, Porvoo, Finlandia, Borealis, industria química
Introducción

Preserve la integridad del grado del polímero durante la polimerización en lechada

La polimerización de polipropileno o polietileno en lechada presenta una dinámica química rápida y multifásica. Variaciones mínimas en los monómeros, el hidrógeno o el crecimiento del polímero pueden propagarse con rapidez, comprometiendo la uniformidad del producto, los objetivos de peso molecular y la estabilidad del reactor.

En entornos industriales reales, este riesgo se ve amplificado por:

  • Sistemas de lechada opacos y con un alto contenido de sólidos que restringen el empleo de los métodos analíticos tradicionales
  • Retrasos entre el muestreo, el análisis de laboratorio y las medidas correctoras
  • Incertidumbre durante las transiciones de grado, los arranques y las fases de escalado

Las pérdidas más significativas de material y margen suelen darse antes de que los operarios puedan verificar que la reacción está realmente estabilizada.

Perspectiva

Visibilidad del proceso que ofrece la espectroscopia Raman en línea

La espectroscopia Raman en línea introduce inteligencia química directamente dentro de los reactores de lechada, proporcionando una visibilidad continua e in situ allí donde las técnicas tradicionales no pueden operar.

Permite conocer en tiempo real:

  • El consumo de monómeros y comonómeros (por ejemplo, etileno, propileno)
  • El progreso de la formación de polímeros, incluso en mezclas opacas un con alto contenido en sólidos
  • Las concentraciones muy bajas de hidrógeno, fundamentales para controlar el peso molecular y el índice de flujo de fusión (MFR).
  • Las desviaciones químicas a medida que se producen, no una vez finalizado el lote o la transición

Este conocimiento abarca las fases líquida, sólida y gaseosa, y puede establecerse ya en la primera hora de reacción.

poliolefina, producción de polimerización de lodos ©Endress+Hauser
Acción

Cómo la visibilidad de la reacción influye en las decisiones operativas

Cuando se dispone de información química continua dentro del reactor de polimerización en lechada, las decisiones pasan de ser reactivas a proactivas. Los operarios e ingenieros pueden:

  • Detectar desviaciones cuando aún es posible adoptar medidas correctoras
  • Identificar cuándo un grado ha alcanzado la calidad especificada durante las transiciones
  • Estabilizar más rápidamente las condiciones de funcionamiento tras arranques o reinicios
  • Tomar decisiones sobre el escalado basadas en el comportamiento real de las reacciones y no en señales indirectas

El valor no reside en acumular datos, sino en disponer de visibilidad decisiva exactamente cuando la química modifica su comportamiento.

Control de la reacción dentro del reactor de lechada

En el proceso de polimerización por lechada, las transiciones de grado y las primeras fases de reacción son los momentos que más afectan la calidad del producto y el rendimiento. Al hacer visibles el consumo de monómeros, la formación de polímeros y el comportamiento del hidrógeno directamente dentro del reactor y a lo largo de toda la reacción, la monitorización Raman en línea transforma el control del proceso: deja de basarse en inferencias indirectas y pasa a sustentarse en conocimiento real a nivel de reacción. Gracias a ello, las decisiones se toman mientras la reacción aún es controlable, y las desviaciones se corrigen antes de que se genere material fuera de especificación. De esta forma se elimina la incertidumbre en los momentos más críticos de la producción, se estabiliza las transiciones de grado y los operadores pueden garantizar una calidad constante y un mayor rendimiento efectivo por diseño, sin necesidad de aplicar correcciones posteriores al lote.

Valor mensurable

De la transparencia al impacto medible en la producción

En la producción de poliolefinas por polimerización en lechada, una parte significativa del material fuera de especificación se genera durante las transiciones de grado, cuando los operarios deben esperar a confirmar que el nuevo grado ha alcanzado la especificación. Al detectar antes la formación del polímero y la estabilización del grado, la monitorización Raman en línea reduce el tiempo necesario para pasar de recolectar material fuera de especificación a recolectar material dentro de especificación.

En la producción de etileno o propileno en lechada, el valor económico de una mayor visibilidad de la reacción está determinado por lo pronto que los operarios pueden confirmar la estabilización del grado y tomar decisiones operativas con confianza. Cada retraso entre la estabilización del grado y la decisión operativa acaba generando material fuera de especificación y reduciendo el margen de producción.

Ejemplo de impacto económico en condiciones de funcionamiento realistas

Una detección más temprana del estado real de la reacción durante las transiciones de grado permite recuperar material dentro de especificación y obtener un valor anual cuantificable. La cuestión clave para cualquier operación no es si pueden lograrse beneficios similares, cada operación debe considerar cuánto tiempo y material fuera de especificación podrían ahorrarse tomando decisiones en el momento real de estabilización de la reacción..

Ventajas:

  • El tiempo típico de transición fuera de especificación, en ausencia de información en tiempo real, es de unos 90 minutos.
  • Con la detección de grado basada en Raman, el tiempo de transición fuera de especificación se reduce a unos 60 minutos.
  • La reducción de material fuera de especificación por cada transición se sitúa en torno a las 30 toneladas.
  • Con tres transiciones por semana, esto equivale a unas 4.680 toneladas anuales de material recuperado dentro de especificación.
  • Tomando como referencia una diferencia de 400 dólares/tonelada, el material recuperado representa un valor anual cercano a 1,87 millones de dólares

En la práctica, el beneficio económico está determinado por la rapidez con la que puede confirmarse la estabilización del grado y retomarse la recogida conforme a especificación.

Este valor puede materializarse en reactores de lechada reales mediante:

  • Sondas Raman de inmersión instaladas directamente en reactores de lechada
  • Un funcionamiento en entornos ATEX con analizadores situados en zonas controladas
  • Una sensibilidad suficiente para cuantificar los monómeros, polímeros y trazas de hidrógeno en línea
  • Despliegue por fases de laboratorio → piloto → producción, preservando los modelos analíticos y la comprensión del proceso

La tecnología Raman no reemplaza los sistemas de control actuales, sino que los potencia al aportar visibilidad sobre variables de reacción previamente inaccesibles, habilitando un control más preciso, una optimización más eficaz y decisiones mejor fundamentadas.

Empleado de Borealis en una planta de la industria química de polímeros @Borealis
Caso de éxito

Probado en un proceso industrial de polimerización de lodos

Borealis colaboró con Endress+Hauser para monitorizar el consumo de monómeros y el crecimiento de polímeros en un proceso de polimerización de propileno o etileno mediante espectroscopia Raman en línea.

  • Control en tiempo real de las fases líquida, sólida y gaseosa de los procesos de polimerización
  • Cuantificación del propileno, polipropileno y trazas de hidrógeno en el proceso de polimerización
  • Clara visibilidad de la reacción en la primera hora de funcionamiento del proceso de polimerización
  • Mayor confianza a la hora de pasar del laboratorio a la fase piloto y a la producción final
Alexander Standler de Borealis Polyolefine

"La experiencia y el know-how de Endress+Hauser en el uso del análisis óptico aplicado a los sectores petroquímico y de fabricación de polímeros fueron clave en la optimización de nuestro proceso de polimerización."

Alexander Standler, Experto en análisis de gases , Borealis Polyolefine GmbH, Linz, Austria
Nuestra experiencia

¿Por qué optar por Endress+Hauser?

Ayudamos a los fabricantes de polímeros a diseñar procesos de producción seguros, uniformes y de alto rendimiento gracias a:

  • Sistemas Raman contrastados para entornos ATEX
  • Sondas de inmersión diseñadas para condiciones de reacción multifásicas y cambiantes
  • Un profundo conocimientoen química de polímeros y análisis de procesos
  • Un enfoque sólido de venta consultiva que incorpore conocimientos de quimiometría y diseño experimental para guiar al cliente en la toma de decisiones técnicas
  • Una amplia red mundial de servicios con un sólido soporte técnico local

Desde el desarrollo en laboratorio hasta la producción a gran escala, nuestra tecnología mejora la comprensión del proceso y garantiza una calidad constante en los polímeros.

Despliegue operativo

¿Es la espectroscopia Raman adecuada para su proceso?

Analice las consideraciones prácticas y las preguntas clave que le permitirán evaluar si la espectroscopia Raman puede aportar valor tangible a su proceso químico.

Productos destacados

Explore nuestros sistemas de espectroscopia Raman

/
Preguntas más frecuentes

Todo lo que necesita saber

Próximos pasos

Póngase en contacto con nosotros

Aborde los retos a los que su proceso debe hacer frente con nuestros expertos de la industria química. Estamos a su disposición para ayudarle.

Notas al pie

También le puede interesar